NCXN236 MCU 用に開発したい新しいプロジェクトがあります。開発ボード用の SDK といくつかのサンプル プロジェクトをロードしました。DEVELOP タブでは、通常どおり期待どおりにコードを確認できます。新しいプロジェクトも開始し、main() の「Hello World」コードを確認すると、コンパイルされます。
ただし、[クロック]、[ピン]、または [ペリフェラル] タブをクリックし、
オンライン ビルダーから SDK を作成してドロップしてみましたが、同じ問題が発生しました。新しいプロジェクトの基本設定を行うためにピン/クロックにアクセスできません。
MCUXpresso IDE v25.6 [Build 136] [2025-06-27]を使用しています
これを試してみましたが、うまくいかず、同じ問題が発生しました。IDEs を「管理者として」実行し、ツールをクリックすると、必要なファイルがダウンロードされ、タブが期待どおりに開きました。したがって、解決策は (私のCASE) 「IDEs を管理者として実行」であり、それが機能しました。ファイルがダウンロードされると、期待どおりに作業を続行するために管理者権限は必要なくなります。
こんにちは@jmullen_condose
ご返信ありがとうございます。
今日、これを再度テストし、MCXA156VLL MCU 用の SDK を追加しようとしましたが、SDK 自体は追加でき、サンプル プロジェクトをロードできるにもかかわらず、同じ失敗が発生しました。さまざまなツール タブを開くために必要な更新のみが失敗します。IDE v11.1 と最新の 25.6 の両方で同じ問題が発生しているため、PC / コネクティビティの問題のように見えますが、他のすべてのコネクティビティは SDKs をロードするために機能しています。Norton AntiVirus やファイアウォールなどを無効にしました。それでも失敗します。
はい、PCはオンラインです。MCUxpresso v11.1 の同時実行バージョンに戻り、RT1050 用の SDK をインポートして新しいベア C プロジェクトを作成しましたが、期待どおりに動作しました。たとえば、CLOCKs タブを開くと、IDEs は指定された新しいデータを読み込み、タブが開いて期待どおりに動作します。しかし、MCNX236 SDKをインポートすると、SDKがインポートされ、SDKリストに追加されますが、CLOCKSタブを開くと、V11.1でもエラーが発生します。
SDK をインポートすると、システムが正しく「SDK の更新」を実行します。SO、オンラインは機能しています。
現在の v25.6 MCUx で RT1050 と RT1107 を試しましたが、CLOCKS やその他のツール タブを開こうとすると、同じエラーが発生します。
こんにちは@jmullen_condose