2150051_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2150051_ja-JP

2150051_ja-JP

ダイレクトメモリアクセスを備えたMCANが動作しない

ide=s32 Design Studio for pa
SDK=SDK_S32_PA_15
ボード=mpc5775b
eDMAでMCAN1を使用してデータを受信しようとしましたが、機能しません。以下にコードを記載しましたので、必要な変更を提案してください。


MPC5775B-E MPC5777C

Re: MCAN with direct memory access not working

お返事ありがとうございます。
私は **MCAN1** のみを選択しましたが、私の設定でわかるように、EDMA コンポーネントでは MCAN1 を設定でき、チャネル番号の選択のみが可能です。チャネル0は使用していません。画像を追加しました。コードでも確認できます。

Re: MCAN with direct memory access not working

DMA chnl 0 は使用できませんが、MCAN に割り当てられたチャネルは使用できます。

davidtosenovjan_0-1755074397507.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 03:11 PM
Updated by: