HI
pn7161をespに接続しようとしています。
でも私は失敗した
私の質問は、最初に書き込む必要がある初期ファームウェア、またはICを他のボードに直接接続できるCANかどうかです。
こんにちは@user_ahmed
最新の FWは、master · NXP/nfc-NXPNFCC_FW · GitHub の nfc-NXPNFCC_FW/InfraFW/pn7160/12_50_11からCAN。
PN7161 の RAM には動作するファームウェアがありません。ファームウェアをアップロードしようとしますが、私のセットアップではファームウェア ファイルがありません。SO、必要な基本ファイルがパッケージに含まれているNXPのパッケージから正しいファームウェアアレイを見つけてダウンロードするのを手伝ってほしいです。
こんにちは@user_ahmed
MCU プロジェクトに基づく SW6705 - PN7160 NXP-NCI MCUXpresso サンプル プロジェクトを参照することをお勧めします。
ダウンロードするには、 Plug-n-Play NFC Frontend with Integrated Firmware | NXP Semiconductorsにログインしてください。
こんにちは@user_ahmed
PN7160/1 はフロントエンド製品であり、単独では動作できず、MCU などのホストと連携して動作する必要があります。SO、あなたは「esp」について言及しましたが、これはホストの一種ですか? そうであれば、esp は I2C または SPI を介して PN7161 と通信できます。
また、デフォルトFWが搭載されたICを購入した場合、ホストで動作したら、FWを最新バージョンにアップデートCAN。