MIMXRT1160 在 0x900-0x910 处有一个 64 位的唯一 ID 熔丝。该值可以用作设备唯一 ID,还是跨处理器/批次的 " 唯一 "?如果是这样,还有其他预编程的寄存器或熔丝可用作设备唯一ID吗?
谢谢!
你好@tbonkers、
感谢您提供的最新信息。
关于 " 我的要求是为每台设备都有一个唯一的 ID,我想如果我能使用熔丝 0x900 的值那就太好了。"
你是说你使用了熔丝 0x900 的值,一个 32 位数据?如果是这样,我认为这不是一个好的选择,因为 32 位数据并不是唯一的。
但是,如果你使用熔丝值 0x900 和 0x910,那么 64 位数据是唯一的(唯一 ID),那就没问题了。
希望它能帮到你。
敬上
MayLiu
你好@tbonkers、
非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。
是的,IMXRT1160 具有恩智浦配置的 64 位唯一 ID。
mayliu1_0-1754970106981.png
关于 "如果是这样的话,还有其他预编程的寄存器或熔丝可用作设备唯一 ID 吗?"
能否告诉我您的要求的更多细节? 在 IMXRT1160 中,已经在 0x900-0x910 处提供了一个 64 位设备唯一 ID 熔丝。
mayliu1_1-1754970965556.png
顺祝商祺!
MayLiu