2149920_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2149920_ja-JP

2149920_ja-JP

MIMXRT1160 ユニークID eFuse

MIMXRT1160 には、0x900 ~ 0x910 に 64 ビットの固有 ID ヒューズがあります。この値はデバイスの一意の ID として使用できますか、それともプロセッサ/バッチ間で「一意」ですか?もしCASE、デバイスの一意の ID として使用できる別の事前にプログラムされたレジスタまたはヒューズはありますか?

よろしくお願いします。

Re: MIMXRT1160 Unique ID eFuse

こんにちは@tbonkers

最新情報をありがとうございます。

「デバイスごとに一意の ID を持つ必要があるため、ヒューズの値 0x900 を使用できるとよいと考えていました。」に関して

32 ビット データであるヒューズ 0x900 の値を使用したということですか?SO、それは良い選択ではないと思います。32 ビットのデータは一意ではありません。

ただし、ヒューズ値 0x900 と 0x910 を使用すると、64 ビット データは一意 (一意の ID) となり、問題ありません。

お役に立てれば幸いです。

よろしくお願いします
メイリュー

Re: MIMXRT1160 Unique ID eFuseこんにちは、
私の要件は、各デバイスに一意の ID を持たせることであり、ヒューズの値 0x900 を使用できればよいと考えていました。
あなたの返答から、ヒューズの値は確かにユニットごとに固有であると理解しましたが、間違っていたら訂正してください。
ありがとう
Re: MIMXRT1160 Unique ID eFuse

こんにちは@tbonkers

弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。

はい、 IMXRT1160 には NXP によって構成された 64 ビットの一意の ID があります。

mayliu1_0-1754970106981.png

そうであれば、デバイスの一意の ID として使用できる別の事前にプログラムされたレジスタまたはヒューズはありますか?

ご要望の詳細を教えていただけますか?IMXRT1160 では、0x900 ~ 0x910 に 64 ビットのデバイス固有 ID ヒューズがすでに提供されています。

mayliu1_1-1754970965556.png

よろしくお願いいたします。

メイリュー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:43 PM
Updated by: