こんにちは。9S12XDP512CAG と 9S12XDT512CAA から FLASH と EEPROM のバックアップを抽出したいと考えています。USBDMメモリダンプにアドレスを入力するにはどうすればいいですか?
こんにちは、
このチップを見たのは随分前です。SO、以下はマニュアルをざっと調べた結果です。
メモリマップ図1-3. S12X CPU & BDM グローバルアドレスマッピングと表1-2. デバイス内部リソースの境界を参照してください。
リニアアドレス:
[EEPROM_LOW to 0x13_FFFF] => [0x13_F000 to 0x13_FFFF]
[FLASH_LOW to 0x7F_FFFF] => [0x78_0000 to 0x7F_FFFF] 試すための設定ファイルを添付します。
HC12 プログラマーでロードする場合は、ファイルをロードする前に線形イメージを選択します。
さよなら