こんにちは、
私は、アプリケーション コアと Cortex-M33 リアルタイム コアの両方を含む NXP i.MX93 SoC を搭載した MaaXBoard OSM93 を使用しています。
M33 コア用のファームウェア バイナリをコンパイルしたので、それをボードにフラッシュしたいと考えています。
誰か私に教えて下さい:
シリアル ダウンロード モードまたは M33 コアのプログラミングに適したその他のモードに入るための正しいSW1 ディップ・スイッチまたはブート モード設定。
M33 コアをフラッシュするには、 NXP MCU-Link SWD/JTAG インターフェースとUUU ツールのどちらを使用する必要があるか。
.binをフラッシュするための正確なコマンドまたはスクリプトまたは.elfファイルを M33 ドメインに送信します。
フラッシュが成功したことを確認するために使用できるサンプルの M33 ファームウェア プロジェクトまたはデモ。
公式ドキュメントや実証済みのステップバイステップの手順への参照があれば大変助かります。
よろしくお願いします。
こんにちは、
M33 のデバッグについてはこの AN を参照してください。
SDKはhttps://mcuxpresso.nxp.com/からダウンロードできます。
よろしくお願いします、
志明