2149351_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2149351_ja-JP

2149351_ja-JP

S32DS は、S32K3xx シリーズ プラットフォームの IVT 構成をサポートできますか?

タイトルの通り、S32DS が S32K3xx MCU の IVT 構成をサポートしているかどうかを確認したいと思います。
S32K312、S32K344、S32K358 を含む S32DS 3.4、S32DS 3.5、S32DS 3.6 の例を使用してみました。
これらの S32K3xx の例はすべて、IVT 構成が無効になっていることを示しています。
S32DS を使用して S32K3xx MCU プラットフォームの IVT を構成し、bin ファイルを生成する方法を教えてください。
あるいは、NXP には、S32K3xx MCU プラットフォームの IVT 構成をサポートし、bin ファイルを生成するツールがありますか?


S32DS_S32K344_IVT_not_support.PNG

Re: Can S32DS support IVT configuration for S32K3xx series platforms?

こんにちは@FrankHuang2111さん

残念ながら、S32K3xxファミリはS32DS(およびS32K1xx)のIVT設定ビューをサポートしていません。Image Vector Table Toolは、S32Gファミリのような内部フラッシュを持たないより高度なデバイス向けです。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:43 PM
Updated by: