2148963_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2148963_ja-JP

2148963_ja-JP

FRDM RW612 フラッシュ mcuboot と frdmrw612_ota_mcuboot_server_wifi (Jlink を使用)

開発には FRDM RW-612 evk を使用しています。そのために、ブートローダー (frdmrw612_mcuboot_opensource) を 0x8000000 の場所にフラッシュしました。そして、0x8020400 の場所にあるアプリケーション (frdmrw612_ota_mcuboot_server_wifi)。イメージ署名検証なしでテスト用のMCUブートを生成するために、 #define CONFIG_BOOT_OTA_TESTのコメントを解除しました。
私はreadmeの手順に従いました
(1)フラッシュを消去する
(2)デバッグされたブートローダの実行を停止する
(3)アプリケーションをデバッグし、実行を一時停止して、デバッガーコンソールに「jump ResetISR」と入力します。その後、実行を開始すると、これらの手順が機能しました。

デバッガコンソールを使用せずにブートローダとアプリケーションをフラッシュしたい。例えば、Jlinkやその他のGUIツールを使用する。

Re: FRDM RW612 flash mcuboot and frdmrw612_ota_mcuboot_server_wifi using Jlink

こんにちは@Meera_Shah

イメージをアドレス 0x08020400 にアップロードする特別な理由はありますか?プライマリ スロットの開始アドレスは 0x8020000 であるため、MCUboot がイメージを認識しない可能性があります。

さらに、署名されたイメージをアドレス 0x08020000 にアップロードしてみてください。イメージに署名するには、MCUXpresso セキュア プロビジョニング ツール (SPT) を使用し、SPT のインストール パス内に提供されている「MCUXpresso セキュア プロビジョニング ツール ユーザー ガイド」ファイルに従うことをお勧めします。「7.5 - MCUboot ワークフロー」セクションのステップ 5 では、ツールを使用してイメージに署名する方法を示します。

RomanVR_0-1755024081658.png

MCUbootが署名されたイメージを認識するための「imgtool引数」が「example_board_readme.md」内に指定されていることに注意してください。mcuboot サンプルのファイル。また、イメージに署名するためのキーを見つけるパスは次のとおりです: \middleware\mcuboot_opensource\boot\nxp_mcux_sdk\keys。

J-Link Commander を使用して、WiFi OTA サーバーの例を署名済みバイナリ イメージとしてロードすると機能するかどうかをお知らせください。

Re: FRDM RW612 flash mcuboot and frdmrw612_ota_mcuboot_server_wifi using Jlink
connect
RW612
SWD
4000
loadbin , 0x8000000

ブートローダーに対して上記を実行し、次を実行しました:

loadbin , 0x8020400

ただし、リセット後、アプリケーションは起動しません。コンソールログ:

hello sbl.
Disabling flash remapping function
Bootloader Version 2.0.0
Image 0 Primary slot: Image not found
Image 0 Secondary slot: Image not found
No slot to load for image 0
Unable to find bootable image

J-Link 経由でフラッシュすると、ブートローダーがアプリケーション イメージを見つけられないようです。

Re: FRDM RW612 flash mcuboot and frdmrw612_ota_mcuboot_server_wifi using Jlink

こんにちは@Meera_Shah さん、お元気ですか。

アプリケーションまたはブートローダーをフラッシュするには、次のコマンドを実行して Jlink コマンダー ツールを使用できます。

> 接続
> RW612
> SWD
> 4000
> loadbin, 0x


これがうまくいくかどうか教えてください。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 06:13 PM
更新人: