2148739_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2148739_ja-JP

2148739_ja-JP

I²C接続状態に応じたPCA9539リセットの問題

こんにちは、

PCA9539 I/O エクスパンダーを使用していますが、I2C 接続状態に依存すると思われる予期しないリセット問題が発生しました。

問題は次のとおりです。

  • I²C 通信を介して PCA9539 のすべての出力ポートを HIGH に設定します。

  • 出力ピンは予想どおり HIGH のままです。

  • ただし、SDA/SCL プローブ (I2C バスの監視に使用) を取り外すと、PCA9539 はリセットされ、出力ピンがデフォルト状態に戻ります。

  • このプロセス中、VCC は安定したまま継続的に供給され、RESET ピンはプルアップ抵抗を介して HIGH に保持されます。

  • MCUからの意図的なリセット信号や電源サイクルはありません

追加メモ:

  • 同一のテスト条件下では、この問題は PCA9538 では発生しません。

  • I2C プルアップ抵抗が存在します。

  • 電源は安定しており、コンデンサで分離されています。

  • イベント中、RESET ピンは異常なアクティビティを示しません。


プローブを切断する際のグリッチまたは不完全な START/STOP 条件により、PCA9539 の内部 I2C ステート マシンが障害状態になり、リセットのような動作が発生する可能性があると思われます。ただし、明示的なリセットや電源サイクルなしで PCA9539 が出力レジスタをクリアできるかどうかを確認するドキュメントは見つかりませんでした。

私の知る限り、I2C I/O エクスパンダーのCASE、電源が供給されている限り、I2C プローブがコネクテッドされているかどうかに関係なく、構成が保持されるはずです。この理解が正しいかどうか確認していただけますか?


質問:

  1. PCA9539 が RESET ピンのアサーションや電源サイクルを行わずに出力レジスタまたは I2C ロジックをリセットできる条件はありますか?

  2. プローブの取り外し中に SDA/SCL にグリッチが発生すると、デバイスが障害状態になり、構成された出力が失われる可能性がありますか?

  3. 機能が似ているにもかかわらず、なぜこの動作は PCA9539 では発生し、PCA9538 では発生しないのでしょうか?

  4. I²C バス接続に関係なく、電源が供給されている限り、I2C I/O エクスパンダーはその構成を維持するというのは正しいですか?

この動作に関する洞察や公式ドキュメントがあれば、大変助かります。

よろしくお願いします。



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 07:49 AM
更新者: