2148080_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2148080_ja-JP

2148080_ja-JP

Cescキーが変更されていないことを確認する方法

こんにちは

Csec のメカニズム自体では、保存された秘密鍵が変更されないことをCAN保証しますか?電源を入れるたびに秘密鍵が変更されたことを検知する必要があるか

Re: How to make sure the Cesc key is not modified

EEE は Emulated EEPROM の略です。以下のアプリケーションノートを提供します:


AN11983: S32K1xx EEPROM機能の使用

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11983.pdf


CSEc を有効にするには、Program Partition コマンドを実行する必要があります。このコマンドは、エミュレートされた EEPROM と CSEc を同時に有効にします。


AN5401: CSEc セキュリティモジュール入門

https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN5401&location=null

https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN5401SW&location=null


今後2週間はオフィスを離れる予定です。さらに質問がある場合は、新しいThreadを作成していただければ、同僚が回答いたします。


よろしくお願いいたします。

ルーカス

Re: How to make sure the Cesc key is not modified

こんにちは、ルーカス

EEEメカニズムについて言及されていますが、EEEメカニズムとは何ですか?簡単に説明していただけますか?ありがとうございます。

Re: How to make sure the Cesc key is not modified

こんにちは@top

NVM に保存されている CSEc キーは変更しないでください。キーはエミュレートされた EEPROM に保存されます。EEE メカニズムの性質上、キーの内容が変更されたり失われたりしないことが保証されます。制限されるのはフラッシュの寿命と耐久性だけです。

よろしくお願いいたします。

ルーカス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 07:47 AM
更新者: