2147649_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2147649_zh-CN

2147649_zh-CN

对基于 i.MX8QXP 的平台进行 FCT(功能电路测试)和 EOL 验证。

您好,NXP团队:

我们目前正在对基于i.MX8QXP的板进行事实测试和EOL验证。

到目前为止,我们正在使用连接到SoC的 USB到UART变流器来调用 AT命令,通过主机电脑的串行接口验证LTE、eSIM、GNSS、CPU和PMIC。

但是,我们的最终硬件设置包括直接的 USB 设备模式接口,我们想了解:

是否可以使用USB 接口 USB-to-USB,直接从 PC 向目标发送 AT 命令、
什么 USB 小工具、类驱动程序最适合这种使用情况?
是否有建议的方法通过 USB 公开虚拟串行端口,让主机发送 AT 命令(类似于现在通过 USB-UART 发送的命令)?
在批量生产(EOL 测试)中使用此方法的注意事项或限制。

请与我们联系您的建议,或者您预计这种方法会遇到任何挑战。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:12 PM
Updated by: