2147649_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2147649_ja-JP

2147649_ja-JP

i.MX8QXP ベースのプラットフォームの FCT (機能回路テスト) および EOL 検証。

こんにちは、NXP チームの皆様、

現在、i.MX8QXP ベースのボードの FCT および EOL 検証に取り組んでいます。

現時点では、SoC にコネクテッドされたUSB-UART コンバータを使用して、ホスト PC からのシリアル インターフェース経由で LTE、eSIM、GNSS、CPU、および PMIC を検証するためのAT コマンドを呼び出しています。

ただし、最終的なハードウェア セットアップには、直接USB デバイス モード インターフェースが含まれており、次の点を理解しておく必要があります。

USBインターフェースUSB-to-USBを使用してPCからターゲットに直接ATコマンドを送信できるかどうか、
このユースCASEに最適なUSBガジェット、クラスドライバはどれでしょうか?
USB 経由で仮想シリアルポートを公開し、ホストが AT コマンドを送信できるようにする推奨方法はありますか (現在 USB-UART 経由で行われていることと同様)
この方法を大量生産 (EOL テスト) で使用する場合の注意点や制限事項はありますか。

皆様の推奨事項や、このアプローチに関して予想される課題があればお知らせください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:12 PM
Updated by: