こんにちは、NXPさん
i.mx93 のデータシートによると、IEEE1588 をサポートできるとのことですが、お客様は外部 PHY によるインターフェースの設計方法がわかりません。
質問:
1> IEEE1588 をサポートできる PHY を使用する必要がありますか、それとも通常のギガ PHY のみでよいですか?
2> IEEE1588 インターフェース設計に関する資料はありますか?
ありがとうございました。
こんにちは@jimmyli
お元気でお過ごしのことと思います。
i.MX93 EVK でわかるように、使用されている PHY は RTL8211F(I)-VD/RTL8211FD(I)-VD です。これは、IEEE1588 をネイティブにサポートしない「通常の」PHY です。
ENET_QOS ブロックには、IEEE-1588 ハードウェア タイムスタンプ エンジンがすでに含まれています。
よろしくお願いいたします。
サラス。