NXPコミュニティの皆様、こんにちは。
IAR コンパイラを使用して、 S32K3 SAF (バージョン 1.0.5) を S32K312 ボードに統合します。
しかし、sCheck を実行すると、SO 多くの質問が表示されます。考えられる原因は.icfの設定が間違っていることですファイルとstartup_cm7.sファイル。IARコンパイラの.icfファイルとstartup_cm7.sを共有していただけますか?ファイル ?
よろしくお願いします!
注: 1. sCheck_CacheL1_EccTest() を実行すると、FaultHard になります。
2.sCheck_Flash_Test() を実行すると、ターゲット メモリがアクセス拒否に変更されます。
ハイ
SAF はプレミアム ソフトウェアです。これはパブリック チャネルであるため、お近くの NXP 担当者/FAE に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
中国FAEは今年SAFに関するトレーニングを開催し、役立つ可能性のある統合の考慮事項についていくつか言及しました: AMCU28-S32 セーフティ ソフトウェア Framework (SAF)とのセーフティの統合.pptx
よろしくお願いいたします
ロビン