FRDM-RW612-BGA でのフラッシュプログラミングが失敗する (「コマンドが終了コード 1 で失敗しました」)皆さん、こんにちは。
MCUXpresso IDE を使用して FRDM-RW612-BGA ボードのフラッシュをプログラムしようとしているときに問題が発生しています。次のエラーが表示されます:
「操作を実行できません!コマンドは終了コード 1 で失敗しました。
コンソールに「プログラミングに失敗しました」と表示されます。検証に失敗しました。
適切な電源と接続を確認し、正しいデバッグ インターフェースを選択し、標準の手順 (フラッシュのロック解除に関するナレッジ ベースの手順を含む) に従いましたが、エラーは解決しません。
このエラーを解決する方法を教えていただけませんか?フラッシュを正常に消去/ロック解除し、プログラミングを再度有効にするために確認する必要がある追加の手順や設定はありますか?
ありがとうございます。
スクリーンショット:

Re: Flash Programming Fails on FRDM-RW612-BGA ("Command failed with exit code 1")こんにちは@mieintern02 。
フラッシュのロックを解除するためのガイドに従う際に表示される手順と結果の詳細を教えていただけますか?可能であれば、もう一度試して、表示されたログを送ってください。ブート メモリ構成メニューで、EVK で使用されるメモリのメモリ テンプレートを選択する必要があることに注意してください (下の画像を参照)。


さらに、従ったガイドが次のものであることを確認してください: FRDM-RW612 の点滅の問題を解決する方法 (フラッシュ ロック) 。
Re: Flash Programming Fails on FRDM-RW612-BGA ("Command failed with exit code 1")こんにちは、
MCUXpresso を使用して 2fr モジュールをプログラミングしているときにこの問題が発生しています。フラッシュ操作は「アドレス 0x08000000 の検証に失敗しました」というエラーで失敗します。以下は参考用のコンソール ログです。
フラッシュ操作「プログラム」を実行中(プログラム実行ファイルをフラッシュfrdmrw612_module_migration_example.axfに書き込み) - 2025年8月11日月曜日14:21:41 IST
MCU 情報を確認しています...
ターゲットをスキャンしています...
フラッシュアクションを実行しています...
SEGGER J-Link Commander V8.12a (2025年1月9日 14:39:11にコンパイル)
DLLバージョンV8.12a、2025年1月9日14:38:21にコンパイル
J-Link コマンド ファイルが正常に読み取られました。
プロセッシング スクリプト ファイル...
J-Link>エラー発生時に終了 1
J-Link Commanderはエラー時に終了するようになりました
J-Link>r
J-Link 接続はまだ確立されていませんが、コマンドには必要です。
USB経由でJ-Linkに接続しています...OK
ファームウェア: J-Link MCU-Link V1 コンパイル日: 2024年10月9日 11:01:41
ハードウェアバージョン: V1.00
J-Link の稼働時間(起動以降): 0d 00h 11m 13s
シリアル番号: 1065875619
USB速度モード: 高速 (480 MBit/s)
VTref=3.300V
ターゲット接続はまだ確立されていませんが、コマンドには必要です。
デバイス「RW612」が選択されました。
SWD経由でターゲットに接続する
InitTarget() 開始
SWDが選択されました。JTAG -> SWD 切り替えシーケンスを実行しています。
DAP が正常に初期化されました。
DMAP_REG_ID: DM-AP IDCODEが検出されました: 0x002A0000
DHCSR: 0x05100000
InitTarget() 終了 - 3.50 ミリ秒かかりました
ID 0x6BA02477 の SW-DP が見つかりました
DPIDR: 0x6BA02477
CoreSight SoC-400 以前
APマップをスキャンして利用可能なすべてのAPを見つける
AP[1]: APマップの終端に達したため、APスキャンを停止しました
AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x84770001, ADDR: 0x00000000)
APマップを反復処理して使用するAHB-APを見つける
AP[0]: コアを発見
AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000
CPUIDレジスタ: 0x410FD214。実装者コード: 0x41 (ARM)
機能セット: メインライン
キャッシュ: キャッシュなし
Cortex-M33 r0p4、リトルエンディアンが見つかりました。
FPUnit: 8 つのコード (BP) スロットと 0 つのリテラル スロット
セキュリティ拡張: 実装済み
セキュアデバッグ: 有効
CoreSight コンポーネント:
ROMTbl[0] @ E00FF000
[0][0]: E000E000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 47702A04 DEVTYPE 00 Cortex-M33
[0][1]: E0001000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 47701A02 DEVTYPE 00 DWT
[0][2]: E0002000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 47701A03 DEVTYPE 00 FPB
[0][3]: E0000000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 47701A01 DEVTYPE 43 ITM
[0][5]: E0041000 CID B105900D PID 002BBD21 DEVARCH 47724A13 DEVTYPE 13 ETM
[0][6]: E0042000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 47701A14 DEVTYPE 14 CSS600-CTI
メモリゾーン:
「デフォルト」説明: デフォルトのアクセスモード
Cortex-M33 が特定されました。
リセット遅延: 0 ミリ秒
ResetTarget() 開始
SYSRESETREQとリセットピンによるリセット+ブートローダ後の停止
ROM が ISP コマンド処理ループに入りました。デバッグ アクセスを再度有効にします。
MSPLIMクリア
ResetTarget() 終了 - 119 ミリ秒かかりました
デバイス固有のリセットが実行されました。
J-Link>h
PC = 1302B460、サイクルカウント = 00000000
R0 = 00000000、R1 = 5AC33CA5、R2 = 00000001、R3 = 5AC33CA5
R4 = 3012F5FC、R5 = 50002E24、R6 = 55AACC33、R7 = 33CCAA55
R8 = 5AA55AA5、R9 = FCF0030F、R10 = C33CA55A、R11 = 55AACC33
R12= 3012F5FC
SP(R13)= 30125A38、MSP= 30125A38、PSP= 00000000、R14(LR) = 1302B421
XPSR = 01000000: APSR = nzcvq、EPSR = 01000000、IPSR = 000 (例外なし)
CFBP = 00000001、CONTROL = 00、FAULTMASK = 00、BASEPRI = 00、PRIMASK = 01
MSPLIM = 00000000
PSPLIM = 00000000
セキュリティ拡張規則:
MSP_S = 30125A38、MSP_NS = 00000000
MSPLIM_S = 00000000、MSPLIM_NS = 00000000
PSP_S = 00000000、PSP_NS = FFFFFFFC
PSPLIM_S = 00000000、PSPLIM_NS = 00000000
CONTROL_S = 00、FAULTMASK_S = 00、BASEPRI_S = 00、PRIMASK_S = 01
CONTROL_NS = 00、FAULTMASK_NS = 00、BASEPRI_NS = 00、PRIMASK_NS = 00
FPS0 = 00000000、FPS1 = 00000000、FPS2 = 00000000、FPS3 = 00000000
FPS4 = 00000000、FPS5 = 00000000、FPS6 = 00000000、FPS7 = 00000000
FPS8 = 00000000、FPS9 = 00000000、FPS10 = 00000000、FPS11 = 00000000
FPS12= 00000000、FPS13= 00000000、FPS14= 00000000、FPS15= 00000000
FPS16= 00000000、FPS17= 00000000、FPS18= 00000000、FPS19= 00000000
FPS20= 00000000、FPS21= 00000000、FPS22= 00000000、FPS23= 00000000
FPS24= 00000000、FPS25= 00000000、FPS26= 00000000、FPS27= 00000000
FPS28= 00000000、FPS29= 00000000、FPS30= 00000000、FPS31= 00000000
FPSCR= 00000000
J-Link>ロードファイル "C:\Users\MIETEM02\git\an-frdmrw612-module-migration-guide\frdmrw612_module_migration_example\Debug\frdmrw612_module_migration_example.hex"
'loadfile': MCU の暗黙的なリセットと停止を実行します。
ResetTarget() 開始
SYSRESETREQとリセットピンによるリセット+ブートローダ後の停止
ROM が ISP コマンド処理ループに入りました。デバッグ アクセスを再度有効にします。
MSPLIMクリア
ResetTarget() 終了 - 120 ミリ秒かかりました
デバイス固有のリセットが実行されました。
ファイル [C:\ユーザー\MIETEM02\git\an-frdmrw612-module-migration-guide\frdmrw612_module_migration_example\Debug\frdmrw612_module_migration_example.hex] をダウンロードしています...
J-Link: フラッシュダウンロード: バンク 0 @ 0x08000000: 影響を受ける範囲 1 (131072 バイト)
J-Link: フラッシュ ダウンロード: 合計: 1.287 秒 (準備: 0.205 秒、比較: 0.407 秒、消去: 0.002 秒、プログラム: 0.375 秒、検証: 0.188 秒、復元: 0.108 秒)
J-Link: フラッシュダウンロード: プログラム速度: 341 KB/秒
****** エラー: アドレス 0x08000000 で検証に失敗しました
フラッシュのプログラミング中にエラーが発生しました: 検証に失敗しました。
スクリプトのプロセッシングが完了しました。
操作を実行できません!
コマンドは終了コード 1 で失敗しました
Re: Flash Programming Fails on FRDM-RW612-BGA ("Command failed with exit code 1")こんにちは、
移行ガイドを共有していただきありがとうございます。手順に従って、アプリケーション コード ハブからサンプル プロジェクトを MCUXpresso IDE にインポートしてみましたが、まだボードをフラッシュできず、エラーが続きます。トラブルシューティングを手伝っていただけますか。また、見落としている追加の手順があればお知らせください。
ありがとうRe: Flash Programming Fails on FRDM-RW612-BGA ("Command failed with exit code 1")こんにちは@MIEintern021 。
異なるフラッシュ モジュールを持つ Type 2FR EVK などのモジュールベースのボードに SDKs アプリケーションを移行するには、いくつか考慮事項があります。アプリケーション コード ハブの次の投稿を確認してください: FRDM-RW612 からサードパーティのモジュール メモリへの移行。このガイドは、Murata のタイプ 2FR (およびその他のモジュール) のサポートを提供し、EVK にフラッシュするためのサンプル プロジェクトが含まれています。この例では、FRDM-RW612 用の MCUXpresso SDKs 24.12.00を使用していることに注意してください。
コード ハブから MCUXpresso IDEs に例を取得するには:
MCUXpresso IDE のクイックスタート パネルから「アプリケーション コード ハブからインポート」オプションをクリックします。

アプリケーション コード ハブ ウィンドウでサンプルの名前 ( FRDM-RW612 からサードパーティ モジュール メモリへの移行) を検索し、それを選択して [Github リンク] をクリックし、[次へ >] ボタンが使用できるようになるまで待ちます。

「次へ >」ボタンをクリックしたら、手順に従って Git リポジトリからプロジェクトをインポートします。最後に、プロジェクトがワークスペースで利用可能になったら、それをフラッシュしてセットアップでテストできるはずです。
この例をボードで実行できるかどうかお知らせください。
Flash Programming Fails on FRDM-RW612-BGA ("Command failed with exit code 1")こんにちは、
私は、BGA パッケージに付属する NXP の rw612 チップセットを使用する Murata Electronics の 2fr 評価キットを使用しています。ボードのプログラムには NXP の MCUXpresso ソフトウェアも使用しています。私が使用している SDK のバージョンは 25.06.00 です。ボードのセットアップをこのメールに添付しました。
ありがとう

Re: Flash Programming Fails on FRDM-RW612-BGA ("Command failed with exit code 1")こんにちは@mieintern02さん、お元気ですか?
FRDM-RW612 評価ボードと RD-RW612BGA のどちらを使用しているか確認してください。
さらに、ボードのセットアップの詳細な写真を共有していただけますか?