我想接收 can 数据,并根据这些数据输出 pwm。
我怎样才能完成这项工作?
请帮帮我。
你好@mell
能否请您指给我您正在使用的示例代码?
此外,如果您能分享对示例代码所做的任何修改、所使用的软件版本以及集成开发环境版本,将会对您有所帮助。
感谢@VaneB 的回复
我正在尝试应用另一个博客和示例中发布的 CAN 和 PWM 示例。但它在我的板上不起作用。
我将其设置为始终接收 PWM 并在按下开关时打开绿色 LED 灯,以查看我是否写错了 PWM 接收代码,但即使我不按开关,绿色 LED 灯也始终亮着。但是,PWM 没有输出。我不知道是引脚设置还是代码执行出了问题....
你好@mell
为了更好地了解如何实现 CAN 通信和生成 PWM 信号,我建议您查看适用于 S32K1 设备的可用软件包中包含的示例代码。这些示例是熟悉基本设置和功能的好方法。
此外,我还附上了一些文档和示例的链接,这些链接将是有用的参考。
感谢您的回复,请帮我解决问题。
我想通过接收特定按钮的 CAN 数据来执行动作,以便在按钮打开时向电机驱动器发送 pwm。我不确定如何使用 s32k146 开发板接收 can 数据并导出 pwm 波形。
你好@mell
请说明"导出 PWM" 的含义?另外,如果您能告诉我们更多关于您申请的信息,将有助于我们更好地了解您的申请。
BR、VaneB
帮帮我