ターゲットに接続でき、JLINK は「HSM がフラッシュされていません、デバイスはロックされていません」とターゲットを読み取りますが、16 進数をフラッシュしようとすると「ロックされたデバイスが検出されました S32K324、パスワードを入力してください」と表示されます。
こんにちは@bhagwanjagtap
Segger では、デバッグ アクセスを有効にするために認証キーが必要であるが、まだ指定されていない場合は、キーの入力を求めるダイアログ ボックスが表示されるように指定されています。詳細については、次のリンクの「ID コード ダイアログを使用して認証コードを指定する」セクションを参照してください。
この動作が見られない場合は、表示されているエラー メッセージのスクリーンショットを共有していただけますか?
また、MCU をフラッシュするために使用できる別のデバッガーにアクセスできますか?これは、問題がデバッガーに関連しているのか、ハードウェアに関連しているのかを判断するのに役立ちます。
BR、ヴェインB