2146709_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2146709_ja-JP

2146709_ja-JP

KW45 RSSI計算

NXPチームの皆様、こんにちは。

UI アプリケーションを使用してデータを受信しています。ble パケットを送信するペリフェラルからの RSSI 値を計算したいのですが、可能ですか?

ペリフェラルから BLE 経由でデータを送信しており、送信 RSSI の意味、つまりペリフェラルから UI アプリに送信しているデータの RSSI 値を計算したいと考えています。

SDKs の例を確認すると、関数が 1 つあります。

#Gap_ReadRssi (デバイスID)を定義します

Gap_ReadRadioPowerLevel(g Rssi _c, (デバイスID))


これをペリフェラル側で使用した場合、機能しますか?そうでない場合、ペリフェラル側から RSSI を計算する方法はありますか。

 

通信と制御(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | イーサネット | FlexIO)開発ボードRe: KW45 RSSI calculation

こんにちは、


あなたの調子が良いといいのですが。RSSI (受信信号強度インジケータ) は、トランスミッタではなく、接続のレシーバ側で読み取られます。

Gap_ReadRadioPowerLevel で使用できるさまざまな gapRadioPowerLevelReadType_t を確認できます。


よろしくお願いいたします。

リカルド

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 06:15 PM
更新人: