こんにちは、
ISO 15693 RFID タグ (例:ICODE SLIX2)。システムには複数のアンテナが含まれており、RF スイッチを使用してアクティブなアンテナを選択します。一般的なセットアップについてはデータシートの図 48 に従いましたが、アンテナ側の構成は以前の デザイン とは異なります。当社のデザインでは通常、同軸コネクタに接続する単一のトレース (制御された 50 オームのインピーダンス) が特徴で、コネクタ ハウジングは GND にコネクテッドされます。外部アンテナ ボードは、チューニング コンポーネントを備えた単純なループ アンテナであり、ループの一方の端は単一の RF 同軸線にコネクテッドされ、もう一方の端は GND (コネクタ ハウジング) にコネクテッドされます。
blovejoy_0-1754326999573.png
AN11740 のアプリケーションノートを確認しましたが、同様のデザインに関する参照は見つかりませんでした。RF スイッチに供給できる単一の RF 出力を提供するには、回路図をどのように変更すればよいですか?
よろしくお願いします!
こんにちは@blovejoy
あなたの調子が良いといいのですが。
アンテナ多重化については、利用可能なドキュメントは NDA (秘密保持契約) に基づいて保護されているため、情報は公開されておらず、セキュア リソースから要求する必要があります。
受信トレイを確認してください。プライベートメッセージを送信しました。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。