你好
,我们想知道是否有人在升级到 6.12 内核后,在 i.MX 8M PLus 的 HDMI 输出方面遇到过困难(可能与驱动程序有关)?
我们通过 SSH 连接将两个 Debix Model A 板原生升级到 6.12 内核,今天尝试插入 HDMI 监测——在两个板上,板首次启动时,Debix 初始屏幕会正确显示一会儿,但随后被没有图形用户界面的水平光标闪烁所取代。这两个板仍可通过 SSH 和串行控制台使用(从长远来看,我们将转向交叉编译,而不是原生版本)。
发生这种情况的第二块板在 GUI RESET前立即正确显示了 GUI,但在RESET之后 GUI 消失了。当我们运行 sudo reboot 时、使用主板上的 RESET 按钮以及断开电路板并重新连接电源时,这个问题也是一样的。
我最近一直在通过 SSH 开发板,但今天连接了 HDMI 监测来测试相机模块。
我们不确定 HDMI 监测所需的驱动程序是否可能有问题?一位朋友建议说,可能是 i.MX 8M Plus 使用的 Vivante IP Core 驱动程序 etnaviv 出了问题?这涉及到一个不包含在开放源代码中的专有驱动程序。
意愿
你好@Bio_TICFSL
非常感谢。
这是我的错--我当时使用恩智浦的 Ubuntu 发行版,并试图升级内核,但没有意识到 Ubuntu 发行版已不再更新--我现在已转用恩智浦的 Debian 发行版--恩智浦是否计划继续长期更新 Debian 发行版?
非常感谢你们的帮助
Will
你好
这是哪个 i.MX8 处理器?哪个板?因为在 EVK 中不会发生这种情况。
此致