你好,
在 mcuboot 源代码中,可以找到恩智浦提供的许多文件来处理加密 xip:sdk_25_06_00_evk-mimxrt1020/中间件/mcuboot_opensource/启动/nxp_mcux_SDK/Encrypted_XIP/
在我的项目中,我使用 RT117x、RT105x 和 RT102x,因此要处理 BEE 和 OTFAD 外设。
我搜索了这些文件的文档和示例,例如https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/middleware/mcuboot_opensource/README.html#,但没有找到我要找的东西。
我需要知道
我的使用案例如下:
boot_images.png
我认为两幅图像都需要加密,但我并不确定。
你能告诉我在哪里可以找到使用这些来源的参考设计吗?
此外,由于有两个图像,我需要 mcuboot 2.2.0(2.1.0对多幅图像无效)。
如此处所示,2.1.0 版已集成到最后一个 SDK 中:
mastupristi_0-1754315658319.png
顺祝商祺!
最大值
很抱歉延迟回复。
作为替代方案,目前我们有基于 MCUboot 的SBL,可以实现加密 XIP。不过,它是基于旧版本的 MCUBoot。
我一直在内部检查,我的 SDK 团队说 SDK 现在内置了最新版本的 MCUboot。
基本上,您希望获得的附加信息包括......:
但用于加密应用程序,对吗?我们是否可以说,关于将片上 OTFAD 与 MCUBoot 结合使用的示例目前对您有用?
迪亚戈