2146225_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2146225_ja-JP

2146225_ja-JP

PE Micro Debugger Mulitlink が動作しない

こんにちは。PE Micro Multilink LC デバッグ プローブを使用していますが、Multilink をノートPCに接続しても、ノートPCのデバイス マネージャにドライバが表示されません。デバッガーを動作中のボードに接続すると、デバイス内で青いライトが点灯し、オレンジ色のライトも点灯します。

しかし、デバイスはオンになっていないので
ポップアップメッセージには、
サービス起動シーケンスにエラーが発生しました。GDB サーバーはターゲット プロセッサへの接続を確立できませんでした。接続と電源を確認してください。デバッグ構成の起動設定が正しいことを確認します。同時デバッグ セッションを実行するには、各プロジェクトのデバッグ構成で固有のサーバー ポートと GDBMI ポートを指定してください。

SO上記のメッセージが表示される
SOつまり、ドライバに問題があるのか、それともデバイスが壊れているのか、あるいは何か問題があるのか。この問題を解決する方法
電源を接続すると、LED は点灯しますが、デバイスが認識されません。この問題を克服する方法

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 03:40 PM
更新者: