2146134_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2146134_ja-JP

2146134_ja-JP

CD1020 オートモーティブ資格

CD1020 のデータシートには、次のように記載されています。「この NXP 製品は、オートモーティブ アプリケーションでの使用が認定されています。」「

MC33CD1020AES が AEC-Q100 / Q101 認定を受けていることを確認していますか?この声明が記された文書はありますか?

ありがとうございます

よろしくお願いいたします。

アンドレア

Re: CD1020 automotive qualification

お問い合わせいただきありがとうございます。

MC33CD1020AES/R2 デバイスの認定は、AEC-Q100G (グレード 1) に準拠しています。

これはPPAPに記載されています。

お役に立てれば幸いです。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:14 PM
更新者: