您好,
我们目前正在尝试使用 mscale_ddr_ tool 和 RPA(注册编程辅助工具)电子表格来校准 LPDDR4 动态随机存取存储器(MT53E1G32D2FW-046 WT: B)。
但是,我们遇到了一个问题 ,校准过程卡在了步骤 1 - DDR PHY 培训阶段。
以下是该工具的日志:
*****************************************************
下载完成
等待目标板启动...
===================hardware_init=====================
********Found PMIC PCA9450**********
hardware_init exit
*************************************************************************
*************************************************************************
***************************************************************** MX8 DDR 压力测试 V3.30 版本于 2021 年 11 月 24 日 13:52:12 ****************************************************************************************************
正在等待 PC 端的板配置...
--安装 MMU 并启用 指令缓存 和 数据缓存-
-这是 Cortex-A53 内核-检查我的 指令缓存 是否已启用
-自禁用以来启用 指令缓存
-将 TTB 的基址推送到 TTBR0_EL3
-配置 TCR_EL3-配置 MAIR_
EL3
-启用 MMU-数据缓存 已启用
-检查系统内存寄存器,仅用于调试
- VMCR 检查:
- ttbr0_el3:0x97d000
- tcr_el3:0x2051c
- mair_el3:0x774400
- sctlr_el3:0xc01815
- id_aa64mmfr0_el1:0x1122
- MMU 和高速缓存设置完成
***************************************************************************** ARM
时钟 (CA53) 速率:1800MHz DDR 时钟:0MHz
====================================
DDR 配置 D
DR 类型为 LPDDR4
数据宽度:8
行大小:16,列大小:10 使用
两个芯片选择在 SoC 上使用的 DDR 控制器
数量:1
密度选择:2048MB 每个控制器密度为:4096MB 主板上检测到的总密度为:4096MB
=====================================================================
MX8M-plus:发现 Cortex-A53
*************************************************************************
============ 第 1 步:DDRPHY 培训... ============
---DDR 1D-Training @800Mhz...
**************************************************************************
我们尝试了多种时钟频率,如 1500Mhz、1600Mhz、1800Mhz 和 1200Mhz,但问题依然如故。
我们还附上了我们使用的 RPA 电子表格供您参考。请您看一看,并指导我们正确的前进方向。
你好
您尝试使用 i.MX 配置工具了吗?
顺祝商祺!