皆様、
私はMCXA153VLHマイクロプロセッサをベースにしたプロジェクトを開発しています。
入力アナログ電圧を一定の間隔でサンプリングする必要があります。タイマーを使用して ADC をトリガーし、変換を開始することを考えました。
MCXA153VLH マイクロプロセッサの ADC モジュールが最大 4 つのハードウェア トリガーをサポートしていることはわかっていますが、ハードウェア ペリフェラルとその特定のトリガー間の対応関係がわかりません。
SDK に付属のデモ ソフトウェアを分析すると、トリガー 1 はピンによって生成された IRQ に関連付けられていることがわかります。タイマーに関連付けられているトリガーはどれですか?
ご協力ありがとうございました
よろしく
こんにちは@_Ferrari_
このThreadへの返信が遅くなり申し訳ありません。
幸いなことに、私はすでに他のThreadでこの質問に回答しています。
他にも同じ問題を抱えている方がいらっしゃいましたら、以下を参照してください。
https://community.nxp.com/t5/MCX-マイクロコントローラ/MCXA153VLH-ADC-トリガー/td-p/2155041
BR
アリス