2145074_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2145074_ja-JP

2145074_ja-JP

TagXplorerを使用したNTAG424プログラミングツールの推奨事項

こんにちは!私はこの分野にかなり不慣れで、あまり技術的ではありませんが、基本的なコーディングの知識は持っています。現在、私は NTAG424 を使った個人プロジェクトに取り組んでおり、UID、カウンター、CMAC を取得SO CANタグをプログラムすることが目標です。


最初、ACR122U を購入しましたが、TagXplorer ではこのデバイスはサポートされていないと言われました。その後、GoToTags を使用しようとしましたが、NTAG424 への書き込みに失敗しました。問題は古いリーダーが原因だと思い、ChatGPT の推奨に従って ACR1252 を購入しましたが、結果は同じでした。


したがって、私のリーダーはどれも役に立たず、現在使用されていません。


これまでのところ、Android 上の NXP TagWriter アプリを使用した場合にのみ成功しており、オフセットを使用して SDM、カウンター、UID、および CMAC を構成することができました。たとえば、次のような出力が得られました。

http://localhost:3000/?uid=043D61F28D1F90x000007x69A1ABA44666D191

ただし、Android アプリ TagWriter ではカスタム AES キー (01、02、03) を設定することができず、NTAG424 プログラミングをサポートする iOS 用の同等のアプリはないようです。


私の質問:

1- NTAG424 プログラミング用の TagXplorer と完全に互換性のある最適な NFCリーダ は何ですか?

2- すでに持っているリーダー (ACR122U または ACR1252) を使用して、Android、iOS、または Windows で NTAG424 (特に AES キーの設定) をプログラムする方法はありますか?

3- Android TagWriter を使用すると、NTAG424 を書き込むことができ、暗号化 01、02、03 を選択するオプションがありますが、デフォルト値は何ですか。また、それを設定する方法はありますか。

4- 私のような初心者向けに、NTAG424 をプログラムするための簡単なチュートリアルはありますか?


本当に感謝しています!

Re: NTAG424 programming tool recommendations with TagXplorer

NTAG424はそういうところが面白いです。今のところ、それらを完全にサポートするツールは見つかっていません。

ご質問について:

1.おそらく読者は問題ではないでしょう。TagXplorer は、NTAG424 の基礎設定の変更をサポートしていません。おそらく、RFIDDiscover のようなものが必要になるでしょう。

2. 上記のとおり、読者は問題ないはずです。シンプルな ISO-14443 A リーダーで NTAG424 のすべての機能を使用 CAN。適切なツールが必要です。上記のように、RFIDDiscover がここで役立つと思います。

3. TagWriter アプリは通常の MIFARE または DESFIRE カード用に設定されていると思います。NTAG424 にはさまざまなコマンドとオプションがあります。

4. SOは思わない。NTAG424 の AES キーを変更するために必要な手順の簡単な概要:

  • 通常のISO-14443 Aまたはその他のサポートされているプロトコルを使用してカードに接続します
  • ISOファイル選択コマンドでカードアプリケーションを選択します
  • マスターキーで認証します。デフォルトでは16x 0x00
  • フル モードで AES 暗号化された安全なメッセージングを使用して、キー変更コマンドで AES キーを変更します。

これがあなたがやらなければならないことの大まかなガイドラインです。その間には落とし穴がたくさんあります。


これが少しでもお役に立てれば幸いです。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 03:46 PM
更新人: