こんにちは、おはようございます。
私は、読み取りおよび書き込み操作にセキュリティ レベル 3 の MIFARE Plus EV2 カードを使用するプロジェクトに取り組んでいます。Android の場合、TapLinx ライブラリを使用して認証と読み取りを正常に実行できました。しかし、iOS の場合、そのようなライブラリが存在するかどうかはわかりませんでした。開発センターのドキュメントに記載されていますが、見つけることができません。
さらに、私の理解では、このタイプのカードとセキュリティ レベルの CMAC 計算は公開されていないため、APDU を使用して独自の実装を開発できるかどうかはわかりません。
こんにちは@KennethBarrera
あなたの調子が良いといいのですが。
iOS の場合は、 UG10045「TapLinx iOS SDK を使用した開発の開始」およびTapLinx SDK > ダウンロード セクションからダウンロードできる TapLinx ソフトウェア開発キット (TLLIBSDK) を参照できます。
MIFARE Plus EV2 には、ネイティブ コマンド セットまたは ISO/IEC 7816-4 ラッピングのサポートが必要です。ご指摘のとおり、コマンド セットと構造に関するドキュメントは NDA に基づいて保護されており、セキュア ファイルを通じてリクエストする必要があります。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。