2144598_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2144598_ja-JP

2144598_ja-JP

LPC54S018とTJA1145ATK/FD SPI接続

こんにちは、

カスタム ボードで CAN 機能をテストしようとしています。MCU は LPC54S018、CANトランシーバ は TJA1145ATK/FD です。

現在、SPI 接続を機能させるのに問題があり、デバイス ID を読み取ることができません。

すべての手順を実行していることを確認できるように、このトランシーバを使用するガイドまたは例はありますか?

LPC54xxxペリフェラルRe: LPC54S018 with TJA1145ATK/FD SPI Connection

こんにちは、djg8623

はい、ただし LPC54S018 に特に焦点を当てているわけではなく、当社のアプリケーション ノートでは、TJA とマイクロコントローラ間の重要な考慮事項と接続について説明しています。

ぜひご覧ください:

TJA1145A アプリケーションヒント

当社の公式ウェブサイトで、ドキュメントまでスクロールして「安全なファイル」を選択してください。

TJA1145A

RafaR_0-1754002609918.png


安全なファイルにアクセスするには、当社との有効な NDA を締結する必要があります。NDA をお持ちでない場合は、弊社にチケットを発行し、NDA への署名を依頼してください。適切なチームに割り当てられ、プロセスを続行CAN。

この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がございましたら、お知らせください。

素晴らしい一日をお過ごしください。幸運をお祈りします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 08:03 AM
更新人: