2144203_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2144203_zh-CN

2144203_zh-CN

K312 上的 ADC 高速配置问题(RTD 2.0.1)

您好,NXP团队,

由于特殊原因,我们在 K312 上的项目仍在使用 RTD2.0.1版。 我注意到20222025用户手册中关于最高转换速度的 ADC 时钟配置存在差异。

对此,我有两个具体问题:

  1. 对于AMSIO 寄存器中的HSEN 位,我应该设置哪个值才能在 RTD 2.0.1 环境中启用高速模式?应该设置为1还是3
  2. 2022 手册未对CMPCTRL0位进行描述或提供配置指导。是否需要明确配置CMPCTRL0 位,才能使用高速 ADC 模式实现最高转换速度?如果需要配置,是否只需相应修改 Adc_Sar_EnableHighSpeed() 函数即可?

jianjie_1-1753941389537.png

jianjie_0-1753942283971.png

jianjie_0-1753941238852.png


感谢您的支持!

Re: ADC High Speed Configuration Issue on K312 ( RTD 2.0.1)

亲爱的帕维尔

感谢您的支持。这就解决了我的问题。

顺祝商祺!

建杰

Re: ADC High Speed Configuration Issue on K312 ( RTD 2.0.1)

你好@jianjie

我已收到我们申请团队的反馈意见。随着时间的推移,ADC 时钟配置已发生变化,两种设置均有效。

不过,我们不建议手动修改 RTD 驱动程序。为确保正确的行为和兼容性,始终建议使用最新的可用RTD代码包,该代码包包含最新的配置逻辑。

顺祝商祺!

帕维尔

Re: ADC High Speed Configuration Issue on K312 ( RTD 2.0.1)

你好@jianjie

感谢您提出有趣的问题,并分享了您对 ADC AMSIO HSEN 配置的看法。

我已经查看了你的评论,可以确认你注意到的不同版本的参考手册之间的差异。请注意,您的问题目前正在内部调查。一旦有进一步的信息,我将及时向你们通报。

感谢您的耐心和理解。

顺祝商祺!

帕维尔

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:02 AM
Updated by: