こんにちは、
MCXN947 を搭載した 8080 8 ビット インターフェースを備えた新しい LCD を使用します。
SO、LCD-PAR-S035でMCXN947の8080 8ビットデータ出力を確認してみたいと思います。
ご存知のとおり、LCD-PAR-S035 は 16 ビット モードから 8080 8 ビット モードに変更 CAN。
SO、fsl_flexio_mculcd.h と pin_mux.c を変更しました。
- fsl_flexio_mculcd.h : #FLEXIO_MCULCD_DATA_BUS_WIDTH 8ULを定義します
- pin_mux.c : Flexio_D16 ~ FlexIO_D23。
しかし、添付画像のようにLCD(LCD-PAR-S035)に正しい出力が表示されません。
正しい出力を得るために何を修正すればよいか教えてください。
よろしくお願いいたします。
ビリー(ソンジン)
こんにちは@billie 、
ご共有いただきありがとうございます。おっしゃる通り、このThreadを閉じさせていただきます。新しい問題がある場合は、お気軽に新しい投稿を作成してください。
よろしくお願いいたします。
セレステ
こんにちは、セレステ
N947の8080 8ビットバスデータ出力を確認しました。
ご対応ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
ビリー(ソンジン)
こんにちは@billie 、
情報をいただきありがとうございます。まだこれに取り組んでいます。もうしばらくお待ちください。進捗があればすぐにお知らせします。
よろしくお願いいたします。
セレステ
こんにちは、セレステ。
以下に SDKs のバージョンとデモ例を示します。
私のテストでは、最新バージョンのSDKはLCD-PAR-S035では動作しません。
よろしくお願いいたします。
ビリー(ソンジン)
こんにちは@billie 、
ご投稿ありがとうございます。ご利用のデモとSDKのバージョンを教えていただけますか?確認のお手伝いをいたします。
よろしくお願いいたします。
セレステ
私もこの問題に遭遇しました。SDKs内のコードを変更する方法を教えてください。やり方を教えていただけますか?ありがとう