2143331_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2143331_ja-JP

2143331_ja-JP

LS1012Aでは、カーネルの再起動と物理スイッチのリセットがうまく機能しない

こんにちは。PORESET_Bにlow信号が入る事は確認しましたが、システムが再起動しない現象についてお聞きしたいです。

shared image.jpg

SO、プロセッサが起動時に QSPI 情報を読み取ることができないと予想しました。

そこで、QSPI_A_SCK信号とQSPI_A_CS0信号を測定した結果、以下のCASEでは正常に起動することが判明しました。

JYK_0-1753857156295.jpeg

しかし、うまく起動しないときに測定すると、QSPI_A_CS0 信号周期が 2us から 50us まで出力されます。この問題がプロセッサが QSPI から情報を取得できない理由だと思います。

SO、この現象を引き起こしているデザイン上の問題が何かを知りたいのです。


Re: In LS1012A, reboot in the kernel and RESET on the physical switch do not work well

PORESET のデアサーション時に、QSPI チップセレクト、QSPI データピン、および QSPI クロックの波形を調査して共有してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 03:56 PM
更新者: