できるだけ早く返信してください
ケビン
ケビン様
しかし、このような高い電圧差があると、外部コンポーネントの一部が損傷しているように見えます。抵抗器または PCB トレースが中断されているか、GND に短絡しています。
敬具、
ヨゼフ
ケビン様
チャネル間の電圧差は、アクティブバランスによって発生する可能性があります。1 つのチャネルのバランス調整中に電圧の変化 (上昇と下降) を経験した別のお客様への回答を以下で参照してください。
説明
この動作は、セル端子の直列抵抗に典型的なものです。セル端子を介してセル 2 に負荷が加えられると (ベル バランシングなど)、ライン上で電圧降下が発生します。セル 3 の測定では同じセル ターミナルが使用されるため、セル 3 でも同じ電圧降下が観測されますが、方向は反対で、通常は大きさは半分になります。
負荷がバッテリー パック全体に適用されている場合 (バッテリーのマイナスおよびプラス電源端子経由)、この動作は観察されないはずです。
簡単に言えば、この動作を回避するには、セル端子抵抗を減らすか、負荷電流を減らす必要があります。
敬具、
ヨゼフ