こんにちは。下のリンクにある GS1 MDID 割り当てによると、UCODE 7 のモデル番号は 810 に割り当てられていますが、UCODE 7 のデータシートではモデル番号は 890 であると記載されています。
MDID 割り当てページ:
https://www.gs1.org/docs/epc/mdid_list.json
データシートのリンク:
https://www.nxp.com/docs/en/データシート/SL3S1204.pdf
20ページ。
ありがとうございます。
GS1 にメールを送って返答を依頼しました。返信が届き次第、ここで共有させていただきます。私の目標は、所有しているタグのモデルを識別することであり、この情報を抽出するのに役立つ参照が必要です。
ありがとうございます。
すみません、分かりました。
これを GS1 に確認することをお勧めします。GS1 の EPC ®無線周波数アイデンティティ第 2 世代 UHF RFID 標準に準拠。セクション6.3.2.1.3TID メモリでは、タグ モデル番号はタグ製造元によって定義されることが言及されています。
UCODE 7 タグのモデル番号は、データシートに記載されているとおり 890h です。
ご返信ありがとうございます。ただし、私が言っているのは NXPについて の MDID (806) ではなく、UCODE 7 製品のモデル番号と、データシート番号と GS1 によって提供される json ファイルの違いについてです。
お世話になります。
共有している GS1 json についてはよく分かりません。GS1 サイトによると、NXP の 9 ビット MDID は次のとおりです。
0 0000 0110。こちらをご確認ください:マスクデザイナーID (MDID) の割り当て | GS1
データシートによると、MDIDは次の通りです: 100[0 0000 0110]b (806)
これら 9 ビットは固定です。
この情報が役に立つことを願っています。