我参照UM11613文件,设计PFC+LLC电路,计划输出58V/13A。(TEA2017外围电路参数目前均与UM11613设计文件相同)
谐振腔参数为Lr=22uH,Lm=150uH,Cr=220nF ,输出暂采用带中心抽头的异步整流方式
目前在TEA2017上电启动后,仅能工作几百us就会停止工作。使用Ringo查看MTP并未看到触发保护(TEA2017所有参数默认)。这种情况下我应该检查哪一部分的电路,使其能正常工作?
亲爱的 Yi
感谢您提供的补充信息。请使用设计工具中的推荐元器件。此外,MOSFET 和请按照 Magnetic_Implementation sheet 中的建议创建相应的电感器和变压器。
我可能需要联系应用工程师,就您的问题寻求建议。他们总是要求提供以下信息。
请分享:
客户:?
最终客户:?(可以与客户相同)
最终应用: ?
国家: 中国中国
年产量:?
致以最崇高的敬意
约瑟夫
我将 Cr 改为 147 nF,但结果仍和以前一样。将温度从 333 K 调到 233 K 后,它就停止工作了。
我使用您提供的 Excel 工具进行了计算,结果显示 fo=88千赫.我不明白为什么 TEA2017 在 233 K 时停止工作。
在项目 2.1 中,我参考了 UM11613 中的 LLC 驱动器设计,并使用晶体管进行关断,这与第 2.1 节中指定的设置不同。在这种情况下,我应该如何调整参数设置,还是可以忽略这种差异?
我已经购买了 TEA2017/3Y,到货后将用于后续测试。
非常感谢你们的帮助。
亲爱的 Yi
我认为,随着负载的增加,TEA2017 试图通过降低频率来应对负载。这是所有 LLC 控制器的正确行为。然而,随着频率的降低,它已达到增益曲线的峰值,进一步降低频率将无法增加增益=功率来应对负载的增加,反而会降低增益=功率。
您需要对 LLC 进行设计,使增益曲线的增益峰值向左和向上移动,这样随着负载的增加=>频率的降低,增益峰值就不会达到。请将 Cr 从 220nF 减少到例如150nF。这将改变增益曲线,使其能够应对功率的增加。
您可以使用我在上一个答案中附上的 LLC 设计工具。输入所需的规格,将计算出您的 TEA2017 外部元器件。
另外,请考虑使用改进后的 TEA2017AAT/3 代替 TEA2017AAT/2。请参见附件。
致以最崇高的敬意
约瑟夫
我使用的是 TEA2017AAT/2,注意到在触发信号停止输出之前,谐振频率突然从 333K 下降到 233K。为什么会这样?
亲爱的 Yi
您使用的是哪个 TEA2017?我们建议使用最新的TEA2017AAT/3版本。
请将 Cr 从 220nF 降至 150nF,并观察启动行为。
请使用随附的设计工具来计算推荐的元器件。
致以最崇高的敬意
约瑟夫