2142271_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2142271_ja-JP

2142271_ja-JP

Zephyr 上の内部ループバックを使用した イーサネット 送受信のサンプル アプリケーション。

#Zephyr S32K148EVB #イーサネット #Enet_ip

net_if、イーサネット API を使用して、ループバック方式でネット パッケージを送受信できるアプリケーションを作成したいと思います。

Zephyr のドライバ API は確認できますが、サンプル アプリケーションでの使用や、ループバック方式での使用はあまり見当たりません。以下のサンプルアプリケーションのいずれかをデザインしたいと思います。私にとっての大きな問題は、パッケージを受け取ることです。

-エネット

-net_if。

もう1つのヒントは、 s32k1 SDKs / Eth_InternalLoopback_S32k148プロジェクトに似たプロジェクトを作成したいというものです。


Re: Sample application for Ethernet send and receive with internal loopback on Zephyr.

こんにちは@keykurさん

このユースCASEは、低レベルの API アプローチ (つまり、イーサネット ドライバを直接操作する) に最適なようです。ただし、Zephyr での ethernet_api の設計方法により、イーサネット MAC ドライバは受信したフレームを Zephyr TCP/IP スタックに直接送信します。その結果、ドライバだけでなくスタック自体と対話する必要があります。

私が調べたところによると、 パケットソケットAPI このシナリオには最も適切な解決策のようです:
https://docs.zephyrproject.org/3.7.0/samples/net/sockets/packet/README.html#packet-socket

さらに、Zephyrは トラフィック キャプチャ APIを提供しており、これを使用してイーサネット フレームを監視することもできます。
https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/main/subsys/net/lib/capture/capture.c

このキャプチャ API は、アプリケーション ロジックの一部としてフレームをプロセッシングするためではなく、主に監視と分析を目的としています。したがって、アクティブな送受信のCASEでは、パケット ソケット API の方が適していると考えられます。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: Sample application for Ethernet send and receive with internal loopback on Zephyr.

TX コールバックを構成する方法がCANました。しかし、処方箋については何もありませんでした。SO、パケットを受信したときに Zephyr でコールバックまたは実行ポイントがどこに送られるかを知りたいです。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:16 PM
更新者: