2141729_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2141729_ja-JP

2141729_ja-JP

フラッシュ保護レジスタ

こんにちは、チーム

私は S32K3 マイクロを使用していますが、PFLASH レジスタを操作しているときに、いくつかのレジスタに混乱しました。

ブロックnセットセクターロック(PFCBLK0_SETSLOCK - PFCBLK4_SETSLOCK)(0x40268380-390)

ブロックnセットスーパーセクターロック(PFCBLK0_SSETSLOCK - PFCBLK3_SSETSLOCK)(0x4026839C-3A8)

このレジスターは何の用途があるのでしょうか?このレジスタはどのようなユースCASEで使用されていますか?

セクターとスーパーセクターをロックおよびロック解除するための PFCBLKn_SPELOCK/PFCBLKn_SSPELOCK レジスタがあることは理解していますが、なぜこのレジスタに PFCBLKn_SETSLOCK/PFCBLKn_SSETSLOCK が必要なのでしょうか?

S32K3

Re: Flash Protection Register

こんにちは@Yellow

これらのレジスタにより、マスターは対応するセクターまたはスーパーセクターのロック ビットを制御できるようになります。マスターがこの所有権を設定すると、異なるドメイン ID を持つ他のマスターによるロック ビットの変更の試みはすべて無視されます。S32K3xx 製品シリーズの各マスターに割り当てられたドメイン ID の詳細については、リファレンス マニュアルの XRDC の章を参照してください。


BR、ヴェインB

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:08 PM
Updated by: