嗨,团队、
我想启用安全启动。我按照《FSS 固件用户手册》配置了 FSS 固件,但代码无法从 FSS BootROM 出来。
我的步骤如下:
(1) 按照章节配置 FSS 示例:草稿:从 FSS 固件用户手册中的 FSS 核心启用 CRS 安全启动,然后生成代码、编译代码、创建 IVT。
(2) 闪存上述生成的图像并运行该图像。SYS-IMG 已成功写入闪存。
(3) 使用 export_ivt_secure_boot.cmm导出两个文件: ivt_header_secure_boot.bin 和 HSE_SYS_IMG.bin.
(4) 使用上述两个文件替换原 IVT 中的相应位置。
(5) 更新新的 IVT 并运行。但无法从 FSS BootROM 出来。
请您帮助我找出问题的原因,并告诉我如何解决?
非常感谢。
顺祝商祺!
布里奇特
你好,布里奇特、
由于这是一个与 FSS 而非 HSE 相关的问题,@RaduBraga将帮助您解决这个问题。
谢谢!
辛杜
你好,布里奇特、
我正在研究你们的问题,很快就会给你们答复。
谢谢!
辛杜
我使用的是B 版硅片,软件版本为 GrayVIP_S32N5_8_0_21_0 和 S32N_FSS_FW_R21-11_1.8.1