こんにちは、
i.MX8MN と i.MX8MP の両方で追加のスケーリング周波数を有効にするために、 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/How-to-reduce-the-CPU-Frequency-on-iMX8M...の指示に従いました。
すべてが完璧に正常に動作しているようで、うまく機能しています (さまざまなガバナー ポリシーを試しましたが、期待どおりの結果が得られました)。
SO、疑問になるのが、なぜ NXP はそのような周波数を BSP で *デフォルトで* 有効にしなかったのかということです。つまり、消費電力と発熱量が改善されます... パフォーマンスの点では多少コストがかかりますが... メリットはデメリットよりはるかに多いようです...
それとも他に考慮すべきことがあるのでしょうか?このメカニズムは十分に堅牢であることが保証されていますか、SOシステムの脆弱性をもたらすため、本番環境での採用を徹底的に評価する必要がありますか?
こんにちは@morixさん、
デフォルトの BSP では一般的な周波数が供給され、低い周波数の場合は追加されません。お客様が必要な場合は、ご自身で追加することもできます。当社のエンジニアが書いたThreadを参照できます。
ご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください
良い一日をお過ごしください
よろしくお願いいたします。
リタ