地下環境におけるマイクロコントローラの動作温度は約120℃です。理論上の動作温度範囲は0~150℃です。コードにウォッチドッグ タイマーが追加されました。動作温度による異常凍結の他に、異常凍結を引き起こす原因は何ですかCAN?FS32K144WAT0WLH の高温エージングテストデータを提供していただけますか?
S32K1
あなたのメールアドレスに品質情報をお送りします。
温度センサには、TI 社製の TMP シリーズのチップが使用されています。これらのチップの耐熱性は150℃です。手術時間はおよそ2ヶ月です。現在、s32k144w はスタック状態にあります。
こんにちは、周波数制限とジャンクション温度もあります。
動作時間に対する既知の依存関係はありますか?S32K1 を搭載した製品には何らかの温度センサが内蔵されていますか?