2141418_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2141418_ja-JP

2141418_ja-JP

i.MX8M Plus CAN FD setsockopt() が C コードで失敗する

ソケットを開き、canfd フレームを有効にして、インターフェースにバインドするための正しい機能コマンドは何ですか。ソケットは、ビット レート スイッチング フレームを受信する必要があります。
ip link set can0 up type can bitrate 500000 dbitrate 2000000 fd on //これはCANインターフェースを有効にするために使用するコマンドです

現在使用しているのは:

ソケット( PF_CAN SOCK_RAW CAN_RAW );
setsockopt ( sock SOL_CAN_RAW CAN_RAW_FD_FRAMES & enable_canfd sizeof ( enable_canfd ));
setsockopt でエラー コード 22 (EINVAL) が表示されます。


正しい議論は何ですか?
ソケット();
setsockopt();

Re: i.MX8M Plus CAN FD setsockopt() fails in C code

こんにちは


CAN-FD は i.MX 8M Plus のコンシューマー バージョンではサポートされておらず、インダストリアル バージョンでのみ利用できます。

残念ながら、8MP EVK にはコンシューマー バージョンがインストールされているため、i.MX 8M Plus EVK は CAN-FD 機能をサポートしていません。


よろしくお願いします。

ダニエル

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 08:12 AM
更新人: