2141215_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2141215_ja-JP

2141215_ja-JP

MC9S12 メモリに関する質問

私は MC9S12GC16CPBE 用に設計されたファームウェアを使用しており、制御ロジックでアドレス 0x0F1C が使用されていることに遭遇しました。このアドレスはデータシートやリファレンスマニュアルに記載されていないことに気付きました。これがマスク セット 1M34C に関連付けられているかどうか、またはこのバリアントの特別な診断またはステータス レジスタの詳細を説明した補足ドキュメントが存在するかどうかを明確にできる人はいますか?

ありがとう

 
Re: MC9S12 MEMORY QUESTION

こんにちは、

メモリマップには次のように書かれています...

リセット後のマップは次のようになります。
0x0000~0x03FF: レジスタ空間 ...... 1Kレジスタ空間は任意の2K境界にマッピング可能
0x0C00–0x0FFF: 1K RAM ...... 1KバイトのRAM空間は任意の2K境界にマッピング可能


SO、リセット後、アドレスはデフォルトで RAM として定義されます。


よろしくお願いいたします。

ラディスラフ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 01:31 AM
Updated by: