ご挨拶
flash_partitioning_s32k144 ドライバの例を変更せずに実行しようとしましたが、デフォルトの ISR が呼び出されます。デバッガーを終了した後、マイクロコントローラを再フラッシュできません。ただし、チップを消去するために J-Flash を使用しました。私は S32K144、J-link デバッガーを使用しており、 s32ds バージョンは 3.5 です。
flash_partitioning_s32k144 ドライバの例の何が問題なのでしょうか?FlexNVM をパーティション分割して EEPROM を使いたいです。
誰かこれについて助けてください。
よろしくお願いします。
ロヒット
情報が必要です
flash_partitioning_s32k144 デモ例の実行中に、デフォルトの ISR が呼び出されます。理由は何でしょう。何も変更しませんでした
よろしくお願いします。
ロヒット
もっと情報が必要
これを解決するには、どのようなアクションを実行する必要がありますか。例をまったく変更していません。
デバッグにはデバッグ RAM を使用しています。
rohit1749_0-1754123306930.png
s32ds バージョン 3.4 で試してみましたが、結果は同じでした。誰かこれをデバッグするのを手伝ってください。
よろしくお願いします。
ロヒット
こんにちは!
Rohit さん、S32K144 flash_partitioning の例の「デフォルトの ISR が呼び出されました」というエラーと、それに続く再フラッシュができないことは、よくある問題です。これは、フラッシュ変更ルーチンが RAM から実行されていないためにコードがクラッシュしていること、または S32K1xx SDKs バージョンにバグがあること (S32DS 3.5 の例に影響することがわかっている) を意味している可能性があります。プログラムが誤ってフラッシュ セキュリティ ビットを設定している可能性もあります。回復のためには常に J-Flash で一括消去し、フラッシュ関数が RAM から実行されることを確認し、特定のバージョンで確認済みの SDKs 修正については NXPコミュニティ フォーラムを確認してください。