2140911_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2140911_zh-CN

2140911_zh-CN

不带 SL 的 MC33772A 驱动器

你好

我正在使用带有 S32K358 微控制器和 MC33665 物理网关的 MC33772A BJB。我已经安装了包含 SL 的多安装程序电池管理系统备份文件。有没有没有功能安全库的项目代码。

迪普-库马尔

Re: MC33772A Driver without SL

不幸的是,我们没有这样的示例代码,关于 MC33771C 的所有代码我已在之前的答案中发布。

Re: MC33772A Driver without SL

谢谢你的澄清。

你完全正确--我打错了MC33772A,但实际上我指的是MC33771C。

您共享的参考代码似乎适用于 MC33664,即隔离网络高速收发器。但是,我专门使用的是 MC33665,它支持菊链通信协议 (DC-ICP),专为功能安全系统而设计。

你能否分享一下是否有任何支持 MC33771C + MC33665 的项目代码或驱动程序可以在没有功能安全库 (SL) 的情况下运行?

再次感谢您的帮助。

致以最崇高的敬意,
Deepu Kumar Shah

Re: MC33772A Driver without SL

你好

我搜索没有找到 MC33772A 的更多信息,建议客户使用 MC33772B 或 MC33772C,你可以获得如下相关参考代码:

guoweisun_0-1753672969364.png

MC33772B | 6 通道锂离子电池控制器 IC | 恩智浦半导体


guoweisun_1-1753673015415.png

guoweisun_2-1753673095031.png



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:17 AM
Updated by: