我们现在遇到了两个与 K32W041 有关的问题:
温度传感器不稳定
温度传感器不稳定,似乎与我们在 Vbat 上测量的结果一样有波纹。超过 15 位
我们需要额外的信息来减少这种涟漪。
你好
有关内部温度传感器的信息请参阅《用户手册》第 28 章。
如果这不能满足您的要求,我建议您使用外部传感器。
顺祝商祺!
安娜-索菲亚
你好,索菲亚,感谢您的回复。
手册中没有任何关于内部温度传感器行为的说明。
我们注意到温度传感器对 Vbat 有很强的依赖性...
这一点没有提及!
要解决我们的问题,需要有关内部温度传感器的详细信息。
回答第一个帖子中的问题将有助于解决问题
你好
希望你一切顺利。
K32W061/041 提供一个线性温度传感器,其输出与用于温度监测的 ADC 通道 7 内部相连。
有关使用的全部信息,请参阅第 28 章 "温度传感器"。
ADC 支持多达 8 个通道的输入复用,包括 6 个外部输出、一个温度传感器和一个用于 VBAT 监测的通道。温度传感器连接到 ADC 通道 7,电源监测(监测 VBAT)连接到 ADC 通道 6。
温度传感器和 VBAT 通道之间任何潜在的相互作用都取决于 ADC 的配置方式和定制设计的其他因素。
我建议你看看这篇社区帖子:用 K32W061、QN9090 或 JN5189 第一次版本 PCB 的最佳方法
顺祝商祺!
索菲亚