2140903_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2140903_ja-JP

2140903_ja-JP

k32W温度センサ不安定

現在、K32W041 には 2 つの問題があります。

  1. 温度センサの不安定性

温度センサの不安定性

温度センサは不安定で、Vbat で測定したときと同じように波打っているようです。15ビット以上

この波紋を軽減するには、追加の情報が必要です。

  1. どのようなタイプの温度センサが使用されていますか?
  2. この測定回路はどのように設計されているのでしょうか?
  3. 波紋を引き起こす Vbat と関係があるのでしょうか?

HW-Open-SourceRe: k32W temperature sensor instable

こんにちは、


ご不便をおかけして申し訳ございませんが、内部温度センサに関する情報は、ユーザー マニュアルの第 28 章に記載されています。


これが要件を満たさない場合は、外部センサの使用をお勧めします。


よろしくお願いいたします。

アナ・ソフィア。

Re: k32W temperature sensor instable

こんにちは、ソフィアさん。返信ありがとうございます。

マニュアルには内部温度センサの動作については何も説明されていません。
温度センサについては Vbat に大きく依存していることがわかりました...
それは言及されていません!
問題を解決するには、内部温度センサに関する詳細な情報が必要です。

最初の投稿の質問への回答は問題の解決に役立ちます

Re: k32W temperature sensor instable

こんにちは、

あなたの調子が良いといいのですが。


K32W061/041 は、温度監視用に ADC チャネル 7 に内部コネクテッドされた出力を持つ線形温度センサを提供します。


使用方法の詳細については、第28章「温度センサ」に記載されています。

UM11323 K32W061/K32W041 ユーザーマニュアル


ADC は、6 つの外部出力、1 つの温度センサ、および VBAT 監視用の 1 つのチャネルを含む、最大 8 つのチャネルにわたる入力多重化をサポートします。温度センサは ADC チャネル 7 にコネクテッドされ、電源モニター (VBAT を監視) は ADC チャネル 6 にコネクテッドされます。


温度センサと VBAT チャネル間の潜在的な相互作用は、ADC の構成方法やカスタム デザインのその他の要素によって異なります。


このコミュニティ投稿をチェックすることをお勧めします: K32W061、QN9090、またはJN5189を使用して初めてPCBを正しく構築する最良の方法


よろしくお願いいたします。

ソフィア。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:17 AM
Updated by: