2140898_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2140898_ja-JP

2140898_ja-JP

K32W0xx 電圧リップルの問題

現在、K32W041 には 2 つの問題があります。

  1. Vbatの電圧リップル

Vbatの電圧リップル

AN12893「DC-DC 機能の使用」に従って、K21W041 の電源デザインを進めました。したがって、適切なデカップリング コンデンサと PCB 設計ルールが必要です。それについては譲歩しません。

Vbat で最大 40mVpp のリップルを測定します。これはチップの DCDC によって発生します。

この波紋を軽減するには、追加の情報が必要です。

  1. どのようなタイプの DCDC レギュレータが使用されていますか?
  2. スイッチング電流の値はいくらですか?
  3. スイッチング電流はどのように制御されますか?
  4. どのようなタイプのフィードバック コントローラが使用されていますか?
  5. DCDCのブロック図/アーキテクチャを提供する

リップルとスイッチング電流を減らす必要がある

HW-Open-SourceRe: K32W0xx voltage ripple problems

こんにちは、

この問題が EVK でも発生するかどうか確認していただけますか?

調査結果をお知らせください。


よろしくお願いいたします。

アナ・ソフィア

Re: K32W0xx voltage ripple problems

こんにちは、ソフィアさん。返信ありがとうございます。

あなたがくれたヒントは、私がすでに研究したものです。それが私がこの投稿を始めた理由です。
残念ですが、その情報ではこの投稿の私の質問にはまったく答えられません。
アプリケーションを改善するために DCDC 実装を最適化するには専門家の情報が必要です。
最初の質問への回答がその助けになるでしょう。

Re: K32W0xx voltage ripple problems

こんにちは、

あなたの調子が良いといいのですが。


K32W061/41 の内部 DCDC モジュールは、入力電源電圧を固定出力電圧に変換する降圧コンバータです。


K32W061/41製品ページ> 設計リソース > K32W061製造パッケージにあるK32Wハードウェア設計ユーザーガイドを確認することをお勧めします。


DCDC 負荷電流構成はリファレンス・デザインのインダクタンス値に依存し、アプリケーションの負荷電流に合わせて最適化できます。K32W041A/AM ベースの回路図の DC-DC インダクタは 2.2 μH です。K32W ハードウェア デザイン ユーザーガイドのセクション 4.1 回路図 デザインを参照してください。


関連情報が記載されているセクション 4.9「DC-DC コンポーネント」およびセクション 4.11.2「VDD (無線)、FB、VDD_PMU、VDDE、および VBAT デカップリング」も確認してください。


ユーザー マニュアルのセクション 4.2.1 に、DCDC システム図があります。データシートのセクション 9.2 回路図に、アプリケーション図 - バッテリー駆動ソリューションが記載されています。


これらの推奨事項に従ってボードの回路図を確認するのにご協力いただけますか?K32W061、QN9090、JN5189を使って初めてPCBを正しく構築する最良の方法


よろしくお願いいたします。

ソフィア。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:21 PM
Updated by: