2140556_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2140556_zh-CN

2140556_zh-CN

S32G3 SAF - sBoot 破坏性计数值

你好,
,我正在为 S32G3 开发 SAF,在分析 sBoot 时,我对破坏性计数有一个疑问。


我想知道决定 sBoot 破坏性计数的依据/参数是什么?是根据系统 ASIL、看门狗计数器还是参考任何特定文件来决定?

提前感谢您

Re: S32G3 SAF - sBoot Destructive Count value

你好,@SHIVRAJ

感谢您的回复。

通常,从功能安全角度来看,RESET状态是安全的,因此您需要根据自己的软件应用程序确定次数。

每个RESET源都有相应的模块,当该模块触发多次RESET时,该模块将被视为永久损坏,然后您可以根据接受的故障时间来确定计数。

没有确定RESET升级次数的具体规则,也没有提供有关该主题的推荐值,用户可以直接根据自己的设计来确定。

对于给您带来的不便,我深表歉意。


BR

切宁

Re: S32G3 SAF - sBoot Destructive Count value

你好@chenyin_h、

我目前正在为一个 ASIL-C 汽车项目开发 S32G3 平台,其 FTTI 为 50 ms。

在 SAF 实现中,我们暂时将功能 RESET 次数保持在 15(默认)。对于破坏性 RESET 次数,我们目前假设值为 6。

请问这个数值是否合适,如何证明?如果不是,您能否指导我应该考虑哪些参数(如 ASIL、FTTI 等)来确定正确的值?


提前感谢!

Re: S32G3 SAF - sBoot Destructive Count value

你好,@SHIVRAJ

“功能” RESET 升级阈值通过相应的寄存器设置,如下所示:

chenyin_h_0-1753756306687.png

最后 4 位表示设置的值,0 表示禁用,0b0001~0b1111 表示设置的数字,因此最多只能设置 15 个。


BR

切宁

Re: S32G3 SAF - sBoot Destructive Count value

谢谢您的答复!

但您能否详细说明决定因素是什么?它取决于系统的 ASIL 还是看门狗定时器?

Re: S32G3 SAF - sBoot Destructive Count value

你好,@SHIVRAJ

感谢您的回复。

“功能” RESET 计数用于升级为 “破坏性” RESET,这与 FRET 寄存器相关,只有 4 位用于设置此值,因此最大计数为 15 (0xF)


BR

切宁

Re: S32G3 SAF - sBoot Destructive Count value

您好,

我正在寻找为破坏性RESET配置的值。(建议功能 RESET 次数为 15)

Re: S32G3 SAF - sBoot Destructive Count value

你好,@SHIVRAJ

谢谢您的帖子。

我能知道你是对破坏性 RESET 计数器设置的值感兴趣还是其他感兴趣?从 sBoot 引用以下内容还是?

chenyin_h_0-1753435843843.png

感谢您提供更多相关信息。


BR

切宁

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 08:18 AM
更新人: