2140433_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2140433_ja-JP

2140433_ja-JP

imx8mp ルータ ループバックにより、NETDEV WATCHDOG がリセットされ、回復不能になりました。

こんにちは。質問があります。AボードとBボードの両方がスイッチに接続されており、AボードとBボードは互いにpingを送信しています。しかし、誤操作(ネットワークケーブルの両端がスイッチに接続されている)により、スイッチにループが発生し、カーネルに問題が発生しています(直接再起動、デバッグがフリーズするなど)。詳細なログを添付いたします。

[ 314.850236] ------------[ここでカット]------------
[ 314.854871] NETDEV WATCHDOG: ens3 (fec): 送信キュー 0 が 3384 ミリ秒でタイムアウトしました
[ 314.861910] 警告: CPU: 0 PID: 15 net/sched/sch_generic.c:525 dev_watchdog+0x234/0x23c
[314.870271] リンクされているモジュール:
[ 314.873329] CPU: 0 PID: 15 通信: ksoftirqd/0 汚染されていない 6.6.3-g9d3450dbcab9-dirty#71
[314.881246] ハードウェア名: NXP i.MX8MPlus EVKボード (DT)
[ 314.886555] pstate: 60000005 (nZCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--)
[314.893516] pc: dev_watchdog+0x234/0x23c
[314.897528] lr: dev_watchdog+0x234/0x23c
[314.901538]sp:ffff8000823e3c20
[314.904850] x29: ffff8000823e3c20 x28: 0000000000000100 x27: ffff8000823e3cd0
[314.911989] x26: ffff8000820d69c0 x25: 0000000000000d38 x24: ffff8000820d6000
[314.919128] x23: 0000000000000000 x22: ffff0000055503dc x21: ffff000005550000
[314.926266] x20: ffff00000589c400 x19: ffff000005550488 x18: 00000000000000006
[314.933404] x17: ffff8000821b62e8 x16: 0000000073e4d9ea x15: ffff8000823e3640
[314.940541] x14: 0000000000000000 x13: ffff8000820f0da0 x12: 0000000000000672
[314.947679] x11: 0000000000000226 x10: ffff800082148da0 x9: ffff8000820f0da0
[314.954818] x8: 00000000fffffff x7: ffff800082148da0 x6: 80000000ffffff000
[ 314.961956] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000000000
[ 314.969093] x2 : 0000000000000000 x1 : 00000000000000000 x0 : ffff00000412d880

i.MX8ULPリナックス
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 04:20 PM
更新者: