2140242_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2140242_ja-JP

2140242_ja-JP

imx95 Linux 6.12.20_2.0.0 での npu の問題

ハイ

imx95-a1-19x19-lpddr5-evk NPUでlabel_image.pyサンプルを実行しようとしています。しかし、どのノードもNPUに委譲されていません。

eirgut_0-1753368107885.png

eIQ Neutronコンバータを使用して変換してみました。

\nxp\eIQ_Toolkit_v1.16.0\bin\Neutron-コンバータ\MCU_SDK_25.06.00+Linux_6.12.20_2.0.0>Neutron-コンバータ

変換されたモデルを実行すると、ランダムで不正確な予測のみが得られます。

eirgut_1-1753368455122.png

私が何か間違ったことをしているのでしょうか、それとも 6.12 Neutron コンバータがモデルを破損しているのでしょうか?

Linux 6.6.36でも同じ方法を試しましたが、完璧に動作しました。

Re: Issue with npu on imx95 Linux 6.12.20_2.0.0

こんにちは@eirgut !

社内チームと話し合った結果、最新の BSP リリースにいくつかの問題があることが判明しました。

i.MX95 ではシリコンの変更が継続的に行われているため、一部の機能は以前のシリコン リビジョンと互換性がない可能性があります。

皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。今後の BSP アップデートとシリコン バージョンの発表にご注目ください。


よろしくお願いします、
チャビラ

Re: Issue with npu on imx95 Linux 6.12.20_2.0.0つまり、このコマンドです:
「python3 label_image.py -e /usr/lib/libneutron_delegate.so」
Re: Issue with npu on imx95 Linux 6.12.20_2.0.0

こんにちは@Chavira

お返事ありがとうございます!


Python スクリプトによると、次のコマンドを使用できるはずです:

$ python3 label_image.py --ext_delegate /usr/lib/libneutron_delegate.so

eirgut_0-1753420758165.png


両方のスクリプトを試してみましたが、どちらもノードをNPUに委任できませんでした。

eirgut_1-1753420843043.png

また、Neutron コンバータを使用して自分で変換したもの (\nxp\eIQ_Toolkit_v1.16.0\bin\neutron-converter\MCU_SDK_25.06.00+Linux_6.12.20_2.0.0>neutron-converter)

npu 上で実行されますが、ランダム変数を与えるだけのようです:

eirgut_2-1753421152007.png

(事前変換されたモデルをCPUで実行すると、正しく予測されます)


MCU_SDK_25.06.00+Linux_6.12.20_2.0.0 コンバーターがモデルを破損するようです。


Re: Issue with npu on imx95 Linux 6.12.20_2.0.0

こんにちは@eirgut !
NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

弊社の機械学習ユーザーガイドによると、使用しているコマンドが間違っているようです。


i.MX 95 上の Neutron Delegate を使用して NPU ハードウェアで高速化されたモデルを実行するには、次のコマンドを使用してください。

$ python3 label_image.py --ext_delegate /usr/lib/libneutron_delegate.so

出力は次のようになります。

Loading external delegate from /usr/lib/libneutron_delegate.so with args: {}
INFO: NeutronDelegate delegate: 29 nodes delegated out of 31 nodes with 1
partitions.
Warm-up time: 1.9 ms
Inference time: 1.7 ms
0.850980: military uniform
0.058824: Windsor tie
0.011765: bulletproof vest
0.007843: bow tie
0.007843: mortarboard

よろしくお願いいたします!

チャビラ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:21 PM
Updated by: